This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:在谐波带上检测到TLV320AIC3204正

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/776333/tlv320aic3204-tlv320aic3204-spur-detected-on-harmonic-bands

部件号:TLV320AIC3204

您好,

我正在与最终客户合作评估 TLV320AIC3204EVM,当我们将编解码器设置为MCLK 12.288MHz的主编解码器(生成BCLK=6.144MHz和FS=32kHz)时,我们遇到了来自TLV320AIC3204编解码器的405.5MHz和417.7875MHz的辐射或正电流。 我们有单独的模拟和数字接地设计和实施建议。 405.5MHz和417.7875MHz的谐波为6.144MHz。

为了进一步解决此问题,我们尝试使用频谱分析器在AIC3204 EVM板上执行射频探查,发现即使在编解码器编程之前,也已经存在405.5MHz正频。 您是否知道激励来自何处? 我仍然没有为编解码器提供任何MCLK。  

此致,

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    EVM正极可能与您提供的MCLK相关。 6.144Mhz可能是AOSR和DOSR。但如果您甚至没有对编解码器进行编程,那么它与编解码器无关,时钟分隔器断电,PLL断电,ADC和DAC断电。没有发生任何事情。

    如果您将EVM板插入USBMODEVM,则板上会有TAS1020B USB音频处理器。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    根据您的上述评论,您怀疑我从MCLK获得了刺激读数? 是的,我还排除了注册设置,PLL,时钟通电/断电状态等潜在变量,因为即使在编解码器设置开始之前,我也能够捕获到405.5MHz。 AOSR和DOSR只是ADC和DAC过采样寄存器的寄存器,因此我认为它不会导致这种情况。

    此致,
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo,  

    您是否在对DAC的输出进行测量?  或者您是否正在测量EMI干扰?

    编解码器的输出将出现带外噪音。 如果您想要使其消失,请使用被动LPF。

    请参阅应用手册: 音频编解码器中的带外噪音测量

    此致,

    -Steve Wilson