This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:1.8V模式下的PCM5102A。 对于DVDD和LDOO,我是否仍应使用单独的0.1 和10uF保护罩?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766738/pcm5102a-pcm5102a-in-1-8v-mode-should-i-still-use-separate-0-1-and-10uf-caps-for-dvdd-and-ldoo

部件号:PCM5102A

您好,

我在数据表(33页,11.5 .1)中发现,在1.8V模式下使用PCM5102A时,DVDD和LDOO都应连接到外部1.8V。 我不清楚的是,如果我仍然需要为DVDD和LDOO引脚安装单独的0.1 和10uF保护罩,如数据表中提供的示意图所示。 下面是我的原理图中的外观:

这是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lukas:

    我的同事Paul今天将在美国时区回复您。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lucas:

    我建议您在两个引脚附近都有一个0.1µF保护罩,但您只能为DVDD电源提供1个散装10µF保护罩。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我已对原理图进行了更改。 正确吗? 如何为该原理图布置轨迹的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lukas:

    您仍应尝试将10uF保护罩靠近设备。 我还尝试将XSMT引脚用作电压监控器,如数据表中的"外部电源传感欠压保护模式"一节所述。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    在汽车中将要使用的应用中,应如何实施此电压监控器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lukas:

    您可以使用数据表部分中所述的电阻分压器,也可以使用电压监控器组件。 我写了一篇关于这条赛道的食谱文章,你也可以看看。
    www.ti.com/.../sbaa346.pdf

    谢谢!
    保罗