Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, PCM4222EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS3251EVM 主题中讨论的其他部件: PCM4222EVM
您好,
我们购买了4个TAS3251EVM模块来评估这些芯片,以便在我们的有源扬声器中使用。 我们的计划是设置一对3路有源扬声器,使用1个BTL模块用于麦克风/高音扬声器,1个PBTL模式用于每个扬声器的低音扬声器。 对于PBTL模式下的低音扬声器,我将通过I2S将其从置为中频/高音扬声器。 我还购买了PCM4222EVM ADC板来添加模拟输入。 由于该主板具有双SPDIF输出,我们计划将1个SPDIF输出用于右侧扬声器,1个用于左侧扬声器。
到目前为止,我注意到的一件事是,一旦您关闭主板电源,自定义配置设置就会全部被删除。 主板有3个预设可供选择,但我不知道如何将配置存储到MPS430的ROM中,因此每次关闭设备电源时,我保存的配置不需要从PPC软件加载到每个模块。
我们要做的是设置此系统,这样我们只需要为所有主板通电,我们的配置将在通电时自动加载。 我们计划将所有这些都放在一个箱子中,并希望在开机时,所有4个主板上都能自动加载自定义配置。 无需其他配置。 设置简单,只需按下机箱正面的电源按钮,即可通过 PCM4222EVM的模拟输入开始播放音乐。
我们需要怎样才能建立这种制度?