This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:使用TAS3251EVM上的配置文件对预设进行编程

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, PCM4222EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/777774/tas3251evm-programming-the-presets-with-config-file-on-the-tas3251evm

部件号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他部件: PCM4222EVM

您好,

我们购买了4个TAS3251EVM模块来评估这些芯片,以便在我们的有源扬声器中使用。 我们的计划是设置一对3路有源扬声器,使用1个BTL模块用于麦克风/高音扬声器,1个PBTL模式用于每个扬声器的低音扬声器。 对于PBTL模式下的低音扬声器,我将通过I2S将其从置为中频/高音扬声器。 我还购买了PCM4222EVM ADC板来添加模拟输入。 由于该主板具有双SPDIF输出,我们计划将1个SPDIF输出用于右侧扬声器,1个用于左侧扬声器。  
到目前为止,我注意到的一件事是,一旦您关闭主板电源,自定义配置设置就会全部被删除。 主板有3个预设可供选择,但我不知道如何将配置存储到MPS430的ROM中,因此每次关闭设备电源时,我保存的配置不需要从PPC软件加载到每个模块。  
我们要做的是设置此系统,这样我们只需要为所有主板通电,我们的配置将在通电时自动加载。  我们计划将所有这些都放在一个箱子中,并希望在开机时,所有4个主板上都能自动加载自定义配置。 无需其他配置。 设置简单,只需按下机箱正面的电源按钮,即可通过 PCM4222EVM的模拟输入开始播放音乐。
 我们需要怎样才能建立这种制度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davis

    正如您所说,将它们放在一个方框中是个好主意。 那么您需要做的是:
    1.购买MSP430 EVM。 所有启动板都有IIC接口,因此您可以选择任何人。
    2.将所有主板IIC连接到同一总线上。
    3.使用MSP430 IIC库并编写DAC和TAS板的每个寄存器。
    4.您应该将代码写入MSP430闪存中。 之后,它将在开机时自动运行代码。

    已经完成了。 对于第3步和第4步,您可以转到MSP430论坛以了解详细信息。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Dylan。 因此,只需接通电源,它们就可以编程为完全启动并运行我的自定义流程流? 我不需要按程序选择,取消静音和输入选择的顺序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它可以编程为完全启动,就像市场上的产品一样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,非常感谢!