This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:延迟时间

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/768077/pcm2900c-delay-time

部件号:PCM2900C

大家好,

 PCM2900C中从ADC输入到USB输出的数据延迟时间是多少?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lilian,

    PCM2900C的ADC的典型延迟时间在数据表中指定,为17/FS,即编解码器的采样率FS。 例如,对于48kHz采样率,预期延迟为0.354ms。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    此延迟时间仅用于ADC数字滤波器响应时间?  不包括FIFO和USB块?

    谢谢你。