大家好! 请帮帮 我。
我要使用通道5和通道6作为未处理的线路输出, 按如下所示设置寄存器:
1、
{ 0x09,0x00 },
{ 0x0A,0x00 },
2、
{ CFG_META_STREG, 0x21 },{ 0x45,0x00 },{ 0x80, 0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 }, { 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00, 0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 }, { 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00, 0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 }, { 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_STREG, 0x21 },{ 0x46,0x00 },{ 0x00, 0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x80,0x00 }, { 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00, 0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 }, { 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00, 0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 }, { 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00, 0x00 },
3、
{ CFG_META_STREG, 0x09 },{ 0xAE,0x40 },{ 0x80, 0x00 },{ 0x00,0x50 },{ 0x80,0x00 }, { 0x00,0x00 },
{ CFG_META_STREG, 0x09 },{ 0xAF,0x50 },{ 0x80, 0x00 },{ 0x00,0x40 },{ 0x80,0x00 }, { 0x00,0x00 },
4、
{ CFG_META_STREG, 0x05},{ 0xE0,0x00 },{ 0x00, 0x00 },{ 0x00,0x02 },
我希望主卷对通道5和6没有影响,但 测试结果却相反。您能告诉我需要配置哪些其它寄存器吗?
此致!