This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5508 (将通道5和6用作未处理的线路图)

Guru**** 2422710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766068/tas5508-use-channels-5-and-6-as-unprocessed-lineouts

主题中讨论的其他部件:TAS5558TAS5508

大家好! 请帮帮 我。

我要使用通道5和通道6作为未处理的线路输出, 按如下所示设置寄存器:

1、

{ 0x09,0x00 },
{ 0x0A,0x00 },

2、

{ CFG_META_STREG, 0x21 },{ 0x45,0x00 },{ 0x80, 0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 }, { 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00, 0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 }, { 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00, 0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 }, { 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00, 0x00 },
{ CFG_META_STREG, 0x21 },{ 0x46,0x00 },{ 0x00, 0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x80,0x00 }, { 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00, 0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 }, { 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00, 0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 }, { 0x00,0x00 },{ 0x00,0x00 },{ 0x00, 0x00 },

3、

{ CFG_META_STREG, 0x09 },{ 0xAE,0x40 },{ 0x80, 0x00 },{ 0x00,0x50 },{ 0x80,0x00 }, { 0x00,0x00 },
{ CFG_META_STREG, 0x09 },{ 0xAF,0x50 },{ 0x80, 0x00 },{ 0x00,0x40 },{ 0x80,0x00 }, { 0x00,0x00 },

4、

{ CFG_META_STREG, 0x05},{ 0xE0,0x00 },{ 0x00, 0x00 },{ 0x00,0x02 },

 我希望主卷对通道5和6没有影响,但 测试结果却相反。您能告诉我需要配置哪些其它寄存器吗?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,TAS5558 (将通道5和6用作未处理的线路输出),不是TAS5508
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Qizhen,

    仅供说明,您使用的是TAS5558,而不是TAS5508?

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Robert Clifton:

        您是对的。我们现在正在使用TAS5558。我们 想 知道 如何使用通道5和6作为未处理的线路输出,  

    并且主音量不能对通道5和6产生影响。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qizhen,

    我将查看TAS5558数据表的第 47页中的7.4 .21.3 .1节“使用6通道配置中的线路输出”。  我还在下面附加了一个快照。

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Robert Clifton:
    谢谢。我已阅读此页面,并按如下所示设置寄存器:
    { CFG_META_STREG, 0x05},{ 0xE0,0x00 },{ 0x00, 0x00 },{ 0x00,0x02 },
    但我的问题是主音量对通道5和6有影响。
    我希望主卷不会更改通道5和-6卷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Qizhen,

    是否可以发送读取命令以验证设备是否收到了正确的命令?

    此致,
    Robert Clifton