This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:数字麦克风

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TLV320DAC3101, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/775321/tlv320dac3101-digital-microphone

部件号:TLV320DAC3101
主题中讨论的其他部件:TLV320DAC3203, TPA2011D1

您好,专家,

DAC3101是否支持数字麦克风? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    您可以使用TLV320DAC3203。 此器件具有使用ADC小数的专用数字麦克风接口,并且此数据也可以在内部回路到DAC。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我正在寻找具有D类输出解决方案的DAC。 那么,DAC3101是否无法连接DMIC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,

    遗憾的是,TLV320DAC3101未启用数字麦克风接口。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您的信息。 但是,我可以知道详细信息吗? 因为DMIC看起来很像I2S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    DMIC PCM和I2S之间存在一些差异。
    I2S数据按文字分组,因此需要WCLK才能让接口知道何时有新的数据集进入。
    DMIC PCM是一种实时信号,其中每个CLK转换都用于在该瞬间对信号进行采样。 数据实际上不是按文字分组的。 此外,DMIC PCM使用CLK边缘(上升和下降)来分离左右通道,这与I2S不同。 使用DMIC PCM时还需要使用小数筛选器。

    我希望这有助于了解为什么I2S接口不能用于对DMIC数据进行采样。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您提供详细信息。 我将向此应用程序建议DAC3203+TPA2011D1。2011。