This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:DRC,带控制

Guru**** 2787055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767610/tlv320aic3254-drc-with-control

部件号:TLV320AIC3254

大家好,

请问在PPS中使用“DRC with control”的情况? 单击帮助按钮,发现它有3个端口:输入/输出/控制输入。 但是,我不知道如何配置块,例如,哪个端口是控制输入? 如何设置值? “DRC with control”(控制DRC)块看起来与“DRC”块类似,请问应用时的区别是什么? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky,

    如您所述,带有控制块的DRC应实施,它设置为立体声信号,左侧有输入连接,底部有控制连接,右侧有输出连接。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师