This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825与智能放大器和学习板一起使用

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/771955/tas5825m-tas5825-use-with-smart-amp-and-learning-board

部件号:TAS5825M
主题中讨论的其他部件:TAS5766M

您好,

我希望使用SmartAmp学习板来描述我的扬声器和放大器设计,最终的放大器是TAS5825M。  学习板的概述表明它与TAS5825和TAS5766兼容。

但是,学习板的所有文档 仅提及TAS5766。  我需要执行什么操作来支持TAS5825M?

我有PurePath控制台主板 和TAS5825M EVM模块,但没有TAS5766 EVM模块。  是否可以改用TAS5825MEVM模块?

如有任何帮助,我们将不胜感激。

此致,

伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    学习板用于描述扬声器的特性。 然后,可以将扬声器配置文件导入TAS5825M或TAS5766M应用程序以进行扬声器调谐。

    请查看以下应用说明。
    www.ti.com/.../slaa786a.pdf

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Andy,这很有帮助。

    我还有其他问题:

    TAS5825的数据表表明,它能够实现192KHz的采样率和处理,而该文档中的所有采样案例都是96KHz甚至48kHz的处理。  如何设置TAS5825和192KHz采样率的处理?

    我正在研究2.1 扬声器配置的设计,我希望放大器以更高的192KHz采样率工作。

    该文档还指出SRC的最大输入采样率为96KHz -如何在192KHz设计中使用此设备?

    此致,

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    唯一能够支持192kHz处理的流程流是内务流程。

    有关更多详细信息,请参阅以下应用说明的第22页。
    www.ti.com/.../slaa786a.pdf

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:
    这是否也意味着其他工艺流程不能接受192KHz的进样速率? 我知道他们只能以96KHz (或48kHz)进行处理,但SRC能否接受更高的192KHz采样率?
    谢谢!
    伊恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    是的。 您的理解是正确的。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的回复,尽管我的问题不是很清楚。  

    其他流程是否接受192KHz的更高采样率并使用SRC向下转换为96或48kHz?  或者,如果我想使用这些其他流程流,是否必须将传入源降低到96KHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    如果您想要一个真正进行192kHz处理的流程(所有音频数据都以192kHz处理),则内务管理流程是唯一的选项。

    但是 ,如果您可以接受96kHz处理,但只想支持192kHz输入采样率, 则有几个选项。 请参阅下面的屏幕截图。

    Andy