主题中讨论的其他部件:, TAS5766M
您好,
我希望使用SmartAmp学习板来描述我的扬声器和放大器设计,最终的放大器是TAS5825M。 学习板的概述表明它与TAS5825和TAS5766兼容。
但是,学习板的所有文档 仅提及TAS5766。 我需要执行什么操作来支持TAS5825M?
我有PurePath控制台主板 和TAS5825M EVM模块,但没有TAS5766 EVM模块。 是否可以改用TAS5825MEVM模块?
如有任何帮助,我们将不胜感激。
此致,
伊恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我希望使用SmartAmp学习板来描述我的扬声器和放大器设计,最终的放大器是TAS5825M。 学习板的概述表明它与TAS5825和TAS5766兼容。
但是,学习板的所有文档 仅提及TAS5766。 我需要执行什么操作来支持TAS5825M?
我有PurePath控制台主板 和TAS5825M EVM模块,但没有TAS5766 EVM模块。 是否可以改用TAS5825MEVM模块?
如有任何帮助,我们将不胜感激。
此致,
伊恩
谢谢Andy,这很有帮助。
我还有其他问题:
TAS5825的数据表表明,它能够实现192KHz的采样率和处理,而该文档中的所有采样案例都是96KHz甚至48kHz的处理。 如何设置TAS5825和192KHz采样率的处理?
我正在研究2.1 扬声器配置的设计,我希望放大器以更高的192KHz采样率工作。
该文档还指出SRC的最大输入采样率为96KHz -如何在192KHz设计中使用此设备?
此致,
伊恩