This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:TAS5548 MCLK至PCM1862,如何将PCM1862采样率提高到48K?

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5631B, TAS5548, PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764780/tas5548-tas5548-mclk-to-pcm1862-how-do-to-increase-pcm1862-sample-rate-up-to-48k

部件号:TAS5548
主题中讨论的其他部件:TAS5631BPCM1862TAS3108

大家好,

   我的客户设计了一款使用PCM1862+TAS5548+TAS5631B的5548的产品5631产品,框图如下所示。

   有一些问题需要验证。

1) TAS5548仅支持12.288 MHz晶体,它是否可以支持24.576 MHz?

2) TAS5548连接12.288 MHz晶体时,MCLK是否 可以获得24.576 MHz?  然后发送 到PCM1862?  以便PCM1862可以支持48K SR。 现在它只能支持32K。

3) TAS5548和PCM1862能否同时连接不同的外部晶体?  执行此操作时,PCM1862音频输入,但TAS5631B上没有音频输出。

4)如果以上都是错误的,我们如何改进PCM1862 SR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    1) TAS5548不支持24.576MHz晶体。

    2) MCLK最高可达50MHz。 有关详细信息,请参阅数据表的第26页。

    3-4) delta sigma小组应该能够更好地回答这些问题。

    希望这有所帮助。


    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert

       感谢您的回答,另一个问题,TAS5548的针33可以为其它ADC生成24.576MHz时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    是,可用于为其他设备生成时钟。 该数据表实际上详细介绍了如何使用引脚33为TAS3108供电。

    此致,
    Robert Clifton