This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA137:我是否可以使用外部电阻器来进一步降低增益?

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: INA137, INA1651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/777139/ina137-can-i-using-external-resistor-to-in-and-in--to-further-reduce-the-gain

部件号:INA137
主题中讨论的其他部分: INA1651

你(们)好  

我是否可以使用外部电阻器到IN+和IN-来进一步降低增益? (如下所示)。

音频质量是否会受到影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否阅读了INA137数据表第8页上的"应用信息"? 即使R128和R130之间的最小不匹配也会严重降低INA137的共模抑制。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PYTsai,

    正如Kai所说,不建议这样做。 即使您的原理图中R126和R130之间的微小不匹配也会显著降低INA137的CMRR。 更好的解决方案可能是使用带缓冲输入的线路接收器(如INA1651),并在输入处添加"PI"衰减器,如图所示:

    在这种情况下,由于INA1651的输入阻抗非常高,R1和R4中的小变化对电路的CMRR影响不大。 我选择了499Ω Ω 和100Ω Ω 电阻器来提供20dB衰减,这与使用INA137的电路大致相同,但是,这些电阻可以增加到4.99kΩ Ω 和1kΩ Ω,以减少源上的负载。