This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:PCM5122的申请问题

Guru**** 2466280 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/777083/pcm5122-application-question-for-pcm5122

部件号:PCM5122

大家好

我的客户在新设计中使用带TPA3128的PCM5122,他们有几个问题需要您的帮助。

我的问题是:

  1. 在硬件模式下,EQ和DRC功能被禁用。我对吗?
  2. 除了将MODE1和Mode2拉 至LOW (低),我们需要执行什么操作才能进入硬件模式?
  3. 去重滤波器的功能是什么? DEMP引脚配置决定了哪种性能?
  4. 在作为纯DAC的硬件模式下,PCM5122是否应配置为从属模式?
  5. 如何选择FLT引脚电压电平? 正常模式和低延迟模式之间有何区别?
  6. FLT引脚模式选择会影响什么音频性能?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel:

    1.在硬件模式下,不使用预设的工艺流程。  不会有EQ或DRC。

    2.不,模式引脚是所有必需的。

    3,一些数据源具有 某些CD格式中使用的所谓‘预强调’的特征。  如果数据流来自CD,则可以使用DEMP函数。  将DEMP绑定到GND以禁用此功能。

    4.默认情况下,PCM5122处于时钟'lave'模式。   

    5. FLT不影响电压水平。  FLT引脚在器件中的两个数字滤波器之间进行选择,即'normal interpolation filter'(正常内插滤波器)和'low-latency interpolation filter'(低延迟内插滤波器)。  表9-11和12-14显示了这些过滤器的特性。

    6.音频性能如图19至图39所示。

    谢谢!

    保罗