Other Parts Discussed in Thread: PCM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM5122 大家好
我的客户在新设计中使用带TPA3128的PCM5122,他们有几个问题需要您的帮助。
我的问题是:
- 在硬件模式下,EQ和DRC功能被禁用。我对吗?
- 除了将MODE1和Mode2拉 至LOW (低),我们需要执行什么操作才能进入硬件模式?
- 去重滤波器的功能是什么? DEMP引脚配置决定了哪种性能?
- 在作为纯DAC的硬件模式下,PCM5122是否应配置为从属模式?
- 如何选择FLT引脚电压电平? 正常模式和低延迟模式之间有何区别?
- FLT引脚模式选择会影响什么音频性能?
提前感谢。