This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5310:输出引脚复用

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766674/pcm5310-output-pin-multiplexing

部件号:PCM5310

你(们)好

我们的客户希望将数据从Data5 (PIN:50)更改为Data1 (PIN:32)。

是否可以通过寄存器设置进行此类更改?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,na:

    随附了端口5实施的详细信息。

    通过将DTS5[3:0]从0100 (Data5/default)更改为0000 (Data1),可以将端口5的数据源从数据5更改为数据1。

    希望这能澄清您的问题。 谢谢。

    此致,
    Ravi