请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772491/tpa3116d2-external-plimit
部件号:TPA3116D2大家好,
下午好,我有一位客户希望通过PVDD导轨控制其D类设计的输出功率。 简而言之,这是因为他们的电源提供恒定的电源,当负载重时,电源会出现故障,因此他们想要降低进入扬声器的功率。
正在研究的一个选项是使用TPA3116D2中的PLIMIT函数执行此操作。 在数据表中,它提到可以通过外部引用进行控制。
但是在ABS max部分,它还显示PLIMIT的最大值为GVDD + 0.3V。 这样,是否可以在PVDD上使用电阻分压器运行PLIMIT? (对于低于GVDD +0.3V的情况,将计算出最大值)
客户还担心:
听起来,从轨道传来的噪音会直接调节门。 如果我必须过滤可能不工作的电阻分压器的输出。
对团队的想法感兴趣,如果有任何问题,请告诉我。
此致,
~John