This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:外部PLIMIT

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772491/tpa3116d2-external-plimit

部件号:TPA3116D2

大家好,

下午好,我有一位客户希望通过PVDD导轨控制其D类设计的输出功率。 简而言之,这是因为他们的电源提供恒定的电源,当负载重时,电源会出现故障,因此他们想要降低进入扬声器的功率。

正在研究的一个选项是使用TPA3116D2中的PLIMIT函数执行此操作。 在数据表中,它提到可以通过外部引用进行控制。

但是在ABS max部分,它还显示PLIMIT的最大值为GVDD + 0.3V。 这样,是否可以在PVDD上使用电阻分压器运行PLIMIT? (对于低于GVDD +0.3V的情况,将计算出最大值)

客户还担心:

听起来,从轨道传来的噪音会直接调节门。  如果我必须过滤可能不工作的电阻分压器的输出。

对团队的想法感兴趣,如果有任何问题,请告诉我。

此致,

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我将稍后再与您联系。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    PLIMIT不直接限制输出功率。 相反,它在供油轨下面建立了一个虚拟轨。 然后,放大器就像由较低的电源电压供电一样简单地工作,从而限制输出功率。

    您是否知道客户为何不能使用源自GVDD的电阻分压器? 我们的大多数客户都这样做。

    我与我们的设计师进行了简短的交谈。 应该可以使用从PVDD上脱落的电阻分压器。 我们建议您的客户将1 μF电容器从PLIMIT引脚添加到接地,以确保稳定性。 此外,您的客户需要确保其PVDD导轨稳定。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    客户没有使用GVDD,因为他们想根据PVDD导轨动态更改PLIMIT。 简而言之,这是由于其电源提供恒定的电源,当系统中存在重负载时,电源将会下降,因此,他们希望降低进入扬声器/音频子系统使用的功率。

    我很担心您的最后一条评论-想法是他们的PVDD导轨是有意识地可变的,以限制来自功放的功率。

    如果您对此有任何疑问,请告诉我,并再次确认这是一个正常的情况。

    此致,
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    很抱歉我的回复太晚了。 我上周拜访了客户。

    其PVDD有何不同? 我建议您的客户确保其PVDD中没有声音。 否则,安培输出可能会听到相同的声音。

    Andy