This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:I/O音频串行总线接口存在疑问

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765434/tlv320aic3104-i-o-audio-serial-bus-interface-doubts

部件号:TLV320AIC3104

您好,

我对音频串行接口的工作方式有些怀疑。 我´ve´m了数据表中的相关信息,但我仍有一些疑问。 其目的是使用编解码器的两个通道,即右通道或左通道。 在每个通道中,信号通过定义寄存器8,9和10的音频串行总线接口输出到微处理器。 我n´t左声道的输出,但右声道的输出却看不到,所以我可以推断出音频串行总线接口的输入/输出有一些问题。 是否有任何寄存器可用于激活或停用不同的相应路径(DOUTL,DOUTR,DINR,DINL)?

根据串行总线接口输出,只有一个外部输入(DIN)和一个输出(DOUT),如果两个通道同时工作,串行总线接口如何知道使用哪一个?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户:

    请查看 此I2S规格文档。  它说明了音频串行接口的工作原理。

    此外,您还可以参阅TLV320AIC3104数据表章节10.3。2.3 以查看直观的表示:

    如果您仍有疑问,请告诉我, 我很乐意详细解释。

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    很抱歉耽误您的时间,感谢您向我发送I2S文档。

    此致