This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:在miniDSP级观察到的固定增益~9dB

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764552/tas5756m-a-fixed-gain-of-9db-observed-in-the-minidsp-stage

部件号:TAS5756M

大家好,

我们的应用程序具有以下规格:

  • PVDD = 10 V
  • PBTL输出
  • 扬声器阻抗= 8欧姆

我们使用音频精度测量了I2S输入信号(1 kHz信号),发现峰值输入电压为0.8 V (1.6 Vp-p)。

但是,DAC_outa引脚处的峰值电压测量为2.23 V (4.47 Vp-p),大约为输入电压的2.78 倍。

我们基本上使用HybridFlow 4中的默认设置,因此我们想知道增益来自何处。 (我们也没有调整增益)

我还测试了TAS5756M EVM,并能够看到相同的问题。 请您就此提供帮助吗?

谢谢!

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    我不明白为什么您会说TAS5756M的I2S输入信号是0.8 V (1.6 Vp-p),因为它们是数字信号。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    我使用音频精度测量了输入I2S信号,因此能够判断振幅为1.6 Vp-p

    谢谢。

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    让我们在星期一一起快速通话,并详细介绍一些细节。 我现在将关闭它。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    不用担心。 我已经弄清楚了究竟是什么混乱。 我们的设备和AP的DAC参考不同,因此我误认为它是我们设备内部的增益。

    谢谢!
    徐耀华