请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5756M 大家好,
我们的应用程序具有以下规格:
- PVDD = 10 V
- PBTL输出
- 扬声器阻抗= 8欧姆
我们使用音频精度测量了I2S输入信号(1 kHz信号),发现峰值输入电压为0.8 V (1.6 Vp-p)。
但是,DAC_outa引脚处的峰值电压测量为2.23 V (4.47 Vp-p),大约为输入电压的2.78 倍。
我们基本上使用HybridFlow 4中的默认设置,因此我们想知道增益来自何处。 (我们也没有调整增益)
我还测试了TAS5756M EVM,并能够看到相同的问题。 请您就此提供帮助吗?
谢谢!
徐耀华