大家好,
安装在EVM上的AMIC工作正常。
但是,我无法使 连接 到EVM的麦克风正常工作。
是否需要对GUI弹出菜单"digital settings"中的设置进行某些设置(如下图所示)
能否提供GUI设置的设置说明?
硬件设置被称为以下内容:
我在此处将VDD, 数据,时钟和GND按要求连接到EVM上的TP2 (IOVDD),TP21 (DMIDIN),TP19 (DMCLK)和TP31 (DGND),并使用1 dmic进行测试。
将麦克风选择至MIC1 (L/R SELECT连接至GND)。
在数据表 寄存器表 和GUI菜单中找不到Vdd和麦克风时钟的设置。
我使用电压表,发现IOVDD上的电压为3.3V。
我是否可以通过GUI或寄存器调整Vdd (DMIDIN)和时钟(DMCLK)?
谢谢。