This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:没有连接至EVM板的麦克风信号

Guru**** 2538270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772788/tlv320adc3101-there-is-no-signal-of-dmic-which-is-connect-to-evm-board

部件号:TLV320ADC3101

大家好,

安装在EVM上的AMIC工作正常。

但是,我无法使 连接 到EVM的麦克风正常工作。

是否需要对GUI弹出菜单"digital settings"中的设置进行某些设置(如下图所示)

能否提供GUI设置的设置说明?

硬件设置被称为以下内容:

我在此处将VDD, 数据,时钟和GND按要求连接到EVM上的TP2 (IOVDD),TP21 (DMIDIN),TP19 (DMCLK)和TP31 (DGND),并使用1 dmic进行测试。

将麦克风选择至MIC1 (L/R SELECT连接至GND)。

在数据表 寄存器表 和GUI菜单中找不到Vdd和麦克风时钟的设置。

我使用电压表,发现IOVDD上的电压为3.3V。

我是否可以通过GUI或寄存器调整Vdd (DMIDIN)和时钟(DMCLK)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuehhua,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注!

    ADC3101的GUI没有直接的方法来配置带有数字麦克风的应用程序。 对于这样的应用程序, 您需要通过写入相关的寄存器设置来手动配置设备。 对于EVM,您可以使用以下代码从数字麦克风捕获数据。

    w 30 00 00 #选择第0页
    W 30 01 01 #软件重置
    W 30 3D 01 #选择默认处理块

    # USB音频的时钟设置(44.1kHz),11.2896MHz MCLK (256×FS)
    W 30 04 03 91 08 #打开PLL,系数:P=1,R=1,J=8,D=0
    w 30 12 84 88 40 #配置分隔器:NADC=4,mAdc=8,AOSR=64

    #接口设置
    W 30 1B 00 #Default (接口I2S,16位,从属模式:BCLK In,WCLK In)

    #数字麦克风设置
    w 30 33 28 #选择DMCLK引脚作为数字麦克风时钟
    w 30 34 04 #选择DMTIN引脚作为数字麦克风数据输入
    W 30 51 CC #打开ADC并启用数字麦克风
    w 30 52 00 #取消两个ADC的静音

    要加载代码,请打开GUI的命令行界面窗口,粘贴并执行代码。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复。

    现在,我按照你们的步骤操作, 现在麦克风可以工作。

    但是,麦克风音量似乎相对较低。

    要提高数字麦克风的麦克风增益,我应该使用寄存器83和84,对吧?

    您是否可以提供增加 数字麦克风20dB增益的命令以供参考?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我创立了一件事。

    我按照你的命令一步一步地走, 麦克风可以工作,但它似乎是不正常的。

    我录制的声音已被加载,听起来好像 有些声音数据丢失了。

    录制文件显示为附件。

    这种异常现象是  由音频时钟生成引起的吗?

    您能否提供解决此问题的步骤?

    非常感谢!

    e2e.ti.com/.../EVM_5F00_Dmic_5F00_recording.wav