This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614LA:使用PWM输入

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5614LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770626/tas5614la-use-of-pwm-inputs

部件号:TAS5614LA

当我们使用TAS5614LA (或任何其他D类放大器芯片)时,我们暂时找到了解决此问题的方法,但有人要求我检查是否可以执行此操作。

 

使用TAS5614LA,我可以将所有3个模式引脚设置为低电平,将其设置为2 x BTL,两个通道中的每一个都接收两个PWM信号。

 

 

当我以前使用此模式时,我总是将“输入A”和“输入B”设置为相互反向(输入C和D也是相同的)。 要修复它,我将输入B和C设置为恒定50 % 占空比,并像以前一样控制输入A和输入D。

 

我可以检查一下是否可以这样做,并且不会导致芯片以非预期方式运行吗? 我希望这是可以的,因为在这种模式下,它允许四个单独的PWM输入,但我被要求检查这是否正常,因此这不是我们需要担心的事情。

 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此配置听起来不错。 但我们可以让Robert帮助您再次确认
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajayt:

    这听起来像是您要在BD模式而不是AD模式下运行设备。 如以下模式设置所示,如果您运行BTL BD模式,则您需要M3和M1低电平并使M2高电平。 此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TAS.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ajayt:

    感谢您帮助我了解您的工作。 我想我最大的问题是为什么不在广告模式下使用BTL的单个PWM输入信号?

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是,我希望这些信号位于功率放大器的输出端(驱动器的一侧更改PWM以驱动负载,另一侧固定在50 %)。

     

    观看视频:

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/76.8489万

     

    通道B和C之间存在交叉耦合效应,因此我希望功率放大器驱动以下输出:

     

    BTL通道1

    输出_ A

    正常驱动器

    输出_B

    恒定50 % 驱动

     

     

     

    BTL通道2

    输出_C

    恒定50 % 驱动

    输出D

    正常驱动器

     

    由于输出C和输出D相同,因此没有交叉耦合效果。

     

    我希望能够设置输入以实现这一目标。 如果我将放大器设置为仅使用单个PWM输入,是否可以实现这些输出?

     

    如果可能,我不想更改模式引脚的设置,因为我的主板上的引脚M1,M2和M3都是硬接线到GND的。 但是,我可以绝对控制4个输入PWM信号,因此可以很容易地将这些信号设置为以下值:

     

    输入_A

    正常驱动器

    输入_B

    恒定50 % 驱动

     

     

    输入_C

    恒定50 % 驱动

    输入_D

    正常驱动器

     

    我意识到这可能是一个不寻常的设置,但测试表明它运行良好。 它驱动输出,交叉耦合效应消失。 我只是想知道这样操作是安全的,我不是以某种不应该真正发生的方式操作功率放大器芯片。 您能否确认这是问题?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ajayt:

    首先,我想问一下您是在EVM上还是在客户主板上测试过这种情况?

    现在,我看到您如何运行此设备的方式似乎是创建sudo SE输出配置,无需DC阻塞电容器,因为50 % 恒定驱动器FET将充当DC参考点。 在中操作设备可能没问题,但100 % 无法保证这一点,因为数据表中没有承诺。

    此外,与标准AD模式相比,您是否看到驱动器件的输出功率下降?

    此致,
    Robert Clifton