This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:扬声器输出配置更改

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/776481/tas5805m-speaker-out-configuration-change

部件号:TAS5805M
主题中讨论的其他部件: TAS5805

您好,团队,

客户希望评估无TAS5805M的非电感器。 您是否有更改配置的脚本或指南? 或者,请告诉我如何更改EVM的器件地址? 我厌倦了转换ADR上拉寄存器(R5/R7),但它不起作用...

此致,
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yone-san,

    您是否查看 了www.ti.com/.../slou510.pdf

    EVM上的默认7位I2C地址对于顶部器件(U1)设置为0x2C,对于底部器件(U2)设置为0x2D

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yone San,您好!

    TAS5805 EVM的感应器配置之一使用0x5A作为I2C地址,并且可以通过选择PPC3-Speaker Configuration-Stereo 2.2 W/T进行配置,然后使用设备B选项卡控制底部设备。

    RDGS,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Linda,Matthew,

    感谢您的回答!

    此致,
    Satoshi Yone