This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825 PBTL CFG返修问题

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/776516/tas5825m-question-of-tas5825-pbtl-cfg-rework

部件号:TAS5825M

您好,先生:

如果   我们 需要将客户的BTL CFG重新设计为PBTL模式,您会建议我们将"w 9a 02 04"添加到位置#1,#2或其他位置吗?



谢谢,此致,

陈耀恩
2019年25月02日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    我想你可以在“2”之后加上“w 9a 02 04”“w 9a 7f 00”。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Linda:

    感谢您的建议。 我们还建议客户在单声道PBTL 1.0 模式下重新转储CFG。

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2019年25月02日