This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:TPA3128从静音切换至取消静音时发出噪音

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774772/tpa3128d2-tpa3128-a-noise-occurs-when-switching-from-mute-to-unmute

部件号:TPA3128D2

    TPA3128从静音切换至取消静音时会发出噪音

附件为示意图。            
这是什么原因? 请帮助解决问题。 谢谢。

从静音切换到取消静音

附件为示意图。            
这是什么原因? 请帮助解决问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,客户:

    请访问 e2e.ti.com/.../228.3537万 以供参考。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读了另一篇文章。      
    BD模式的总功耗将增加20 mA过多。            
    但是,"POP"声音只能稍微降低一点,"POP"声音仍然存在!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Clark,

    为了减少杂音,我建议通过添加静音/取消静音时间进行调谐。 此外,它还需要填补产出/投入之间的不匹配差距。 你可以试试吗?

    如果您仍然感到困扰,您可以通过当地TI支持向我寻求直接支持吗?

    此致,
    Alix Wan。