This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557 SDOUT (GPIO3)问题

Guru**** 2520690 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774505/tas2557-question-of-tas2557-sdout-gpio3

部件号:TAS2557

您好,先生:

根据TAS2557数据表,我们可以将TAS2557 的GPIO3编程到SDOUT (B0x00,P0x01,R0x3F)。

但是,在PPC3的配置中,我们发现PPC3编程的R0x3F = 0x10与数据表(0x16)不一致,但是,I2S DOUT在TAS2557 EVM和客户的系统上仍然正常工作。

请告知您TAS2557数据表中是否存在拼写错误,或者我们应该在TAS2557数据表后面写入B0x00,P0x01,R0x3F = 0x16?  














实际上,GPIO3上的SDOUT可与B0x00,P0x01,R0x3F = 0x10配合使用



但是,SDOUT停止发送 B0x00,P0x01,R0x3F = 0x16的信号



谢谢,此致,

陈耀恩
2019年21月02日
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    实际上,寄存器0x00//0x01//0x3F (GPIO3)表以十进制显示引脚配置值。 因此16位十进制数是0x10。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,Ivan ...Wayne Chen