This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:Verilog/SystemVerilog模拟模型

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/769119/tas5825m-verilog-systemverilog-simulation-model

部件号:TAS5825M

尊敬的女士们,先生们:

我想知道芯片的配置部分(I2C)是否有Verilog模拟模型。 我在产品页面上找不到任何信息,所以这可能是应要求提供的;)

提前非常感谢。

此致,

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否询问了IBIAS模型? 尚未准备好使用此部件。您是否更喜欢选择TAS5825 EVM并四处试玩以检查此芯片的I2C配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,我正在Verilog,VHDL或SystemVerilog中寻找一个模拟模型,以检查使用FPGA与芯片交谈时的配置行为。 许多制造商都为他们的芯片提供了这样的型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尚未具有基于Verilog或VHDL的模拟模型。但您可以使用TI EVM + PPC3检查配置,然后将*.h文件移植到主机以运行系统检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "不,我正在Verilog,VHDL或SystemVerilog中寻找仿真模型,以检查使用FPGA与芯片交谈时的配置行为。 许多制造商为他们的芯片提供了这样的型号。"

    我正在努力争取混合信号部件(ADC,DAC,数字POTS,whatnot)的供应商为他们的设备提供总线功能VHDL和Verilog仿真模型。 这并不是所有的困难,但它非常耗时,整个想法是,我们要根据供应商认为其部件应该做什么来验证FPGA设计,而不是我们(作为FPGA设计师)认为他们应该做什么。

    通常的回答是:"我们可以向您发送IBIS模型",然后您必须解释IBIS和VHDL的不同之处和原因。

    快来吧,TI,做得更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Andy:

    您说得绝对正确! 我会立即加入这场运动的:)

    例如,在这种情况下,为什么有一个模型很重要:

    在Register 0x7E (第0页)中提供了CRC计算。现在它不是那么简单,因为页面和书籍更改不会对CRC产生影响。 仅评估写入等。在DSP图像本身中,有一些奇怪的寄存器写入到CRC寄存器,这些寄存器未记录。  它并不表示此CRC适用于书籍,页面还是整个设备。 所以如果有一个像原芯片一样的模拟模型就更好了,这样我就不必猜测它在实际设计中的样子了。 特别是,这将是一个快速衡量指标,以确定图像是否正确传输。 回读设备大约需要500-1000毫秒,这将每隔一段时间完成一次,但用户不想等待设备启动一整秒。

    此致,

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解Martin您的要求。 我正在与设计团队讨论,以帮助您创建一个SIM模型。因为他们忙于PG,可能需要一些时间来进行预处理。 我稍后会通过电子邮件联系您。所以短期内,如果您可以,我会关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,非常感谢。 如果将来有这样一个模型,那将是很棒的。