请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5805M 主题中讨论的其他部件: TAS5805
大家好,
我们正在研究一种具有3D环绕声效果的立体声音频AMP,它 类似于 Sony Clear Audio+。
AMP结构应如下图所示,以便为不同频率执行L/R混合。 TAS5805M是否支持此功能? 或任何其他建议?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Daniel:
TAS5805仅具有ROM固定DSP处理,不幸的是,它无法实现相同的3D结构。
但是,TAS5825是高端DIN放大器,具有更强大的RAM自定义功能。 以下是基于TAS5825的两个选项:
RDGS,
Matthew