请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773996/tlv320aic3100-i2s-question
部件号:TLV320AIC3100大家好,
诚然,这更多是一个I2S问题,但我和我的客户在这方面没有太多经验,所以也许你们可以提供帮助。
我的客户需要五个最终使用I2S的音频设备,四个用于输入音频数据的麦克风编解码器,以及一个需要输入音频数据的扬声器。 如果我们将像AIC3100这样的部件用于4个麦克风编解码器,而将另一个器件用于扬声器编解码器(也使用I2S),我们是否需要在DSP/BIOS中有五个单独的I2S模块? 一条总线上没有多个设备,对吧?
我认为这些麦克风将分布在一个小区域(如汽车),所以我认为多通道编解码器不会起作用
谢谢!
Brian