This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:I2S问题

Guru**** 2529660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773996/tlv320aic3100-i2s-question

部件号:TLV320AIC3100

大家好,

诚然,这更多是一个I2S问题,但我和我的客户在这方面没有太多经验,所以也许你们可以提供帮助。  

我的客户需要五个最终使用I2S的音频设备,四个用于输入音频数据的麦克风编解码器,以及一个需要输入音频数据的扬声器。 如果我们将像AIC3100这样的部件用于4个麦克风编解码器,而将另一个器件用于扬声器编解码器(也使用I2S),我们是否需要在DSP/BIOS中有五个单独的I2S模块? 一条总线上没有多个设备,对吧?

我认为这些麦克风将分布在一个小区域(如汽车),所以我认为多通道编解码器不会起作用

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    我不确定我是否完全理解您的问题...

    如果客户在小型分布区域中有多个麦克风,并且想要将I2S流传输到DSP进行处理,他们是否可以在编解码器或ADC上使用4个ADC信道? 通常,当音频转换器有多个I2S数据输出时,DSP需要能够使用McASP或McBSP端口为每个I2S流处理相同的数据。

    如果您想更详细地讨论此问题,我很乐意给您打电话。

    此致,
    Ravi