请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS2505-Q1 你(们)好
在TAS2505-Q1播放声音时,您是否有SPKP和SPKM的电压波形以及扬声器的电流波形供我们参考?
谢谢你
杰瑞
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在TAS2505-Q1播放声音时,您是否有SPKP和SPKM的电压波形以及扬声器的电流波形供我们参考?
谢谢你
杰瑞
你好,Jerry,
我在TAS2505-Q1的SPK输出上捕获了一些电压波形。 TAS2505-Q1配置了12dB的扬声器驱动器增益。 我使用了1-kHz全刻度数字正弦波信号和48kHz采样率。 黄色波形是SPKP输出,蓝色波形是SPKM输出。 红色波形是两个信号之间的差值。 这是在4欧姆扬声器负载上直接测量的。
然后,如果使用LC文件管理器对输出进行过滤,则输出变得更清晰,更易于分析。
关于当前波形,必须指出,不同扬声器的电流会有所不同。 每个扬声器负载都有自己的特性。 但是,一般而言,所有电流波形都遵循某些形式,具体取决于施加的电压。 请查看下面的图片以了解详细信息:
我希望这能有所帮助。 如果您需要其他信息,请告诉我。
此致,
Luis Fernando Rodríguez ñ o S.