This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:SPKP,SPKM和扬声器的波形

Guru**** 2541850 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764453/tas2505-q1-waveforms-of-spkp-spkm-and-speaker

部件号:TAS2505-Q1

你(们)好

在TAS2505-Q1播放声音时,您是否有SPKP和SPKM的电压波形以及扬声器的电流波形供我们参考?

谢谢你

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jerry,

    我在TAS2505-Q1的SPK输出上捕获了一些电压波形。 TAS2505-Q1配置了12dB的扬声器驱动器增益。 我使用了1-kHz全刻度数字正弦波信号和48kHz采样率。 黄色波形是SPKP输出,蓝色波形是SPKM输出。 红色波形是两个信号之间的差值。 这是在4欧姆扬声器负载上直接测量的。

    然后,如果使用LC文件管理器对输出进行过滤,则输出变得更清晰,更易于分析。

    关于当前波形,必须指出,不同扬声器的电流会有所不同。 每个扬声器负载都有自己的特性。 但是,一般而言,所有电流波形都遵循某些形式,具体取决于施加的电压。 请查看下面的图片以了解详细信息:

    我希望这能有所帮助。 如果您需要其他信息,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    非常感谢你的帮助。
    BTW,SPKP和SPKM输出是否可以电容耦合? IT需要使用多少容量?

    杰瑞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jerry,

    SPKP和SPKM输出不需要电容器,因为它们可以直接连接到扬声器端子。 但是,对于降低此类噪音影响非常重要的情况,pF电容器可从SPKP和SPKM输出连接到GND。 我们不建议连接高于0.01uF的电容器,因为它们可能会影响信号行为。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.