请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762882/tpa6133a2-input-bias
部件号:TPA6133A2主题中讨论的其他部件: TPA6132A2
您好~
当预级OP打开,然后缓慢放电时,存在临时电压。
当TPA6133打开时,临时电压将放电或偏移至0V,我要检查TPA6133输入端在SD期间是否没有直流偏置设置,以及在启动后是否设置为0V?