This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:输入偏置

Guru**** 2461980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2, TPA6132A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762882/tpa6133a2-input-bias

部件号:TPA6133A2
主题中讨论的其他部件: TPA6132A2

您好~

当预级OP打开,然后缓慢放电时,存在临时电压。

当TPA6133打开时,临时电压将放电或偏移至0V,我要检查TPA6133输入端在SD期间是否没有直流偏置设置,以及在启动后是否设置为0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tiger,

    我们将对此进行研究,并尽快作出回答。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tiger,

    TPA6133A2输入侧的偏置接近0V。 此设备具有一个充油泵,以便将信号置于靠近GND的中心位置。
    您看到的瞬态极有可能是前一级的偏置受到RC阻塞电容器的影响。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢伊凡。
    是否有任何其他HP AMP可使输入处的临时电压变为0伏?
    这可能在SD期间IC仍在充油泵中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tiger,

    您是否在单端输入中使用TPA6132A2?
    我建议将其用于差分输入,这样排料曲线会相互抵消。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,应用是单端输入,因为预级仅为单端输出。