请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS2505-Q1 大家好,
客户想要为具有5V LDO的TAS2505-Q1 spkvdd供电,并使用内部LDO为AVDD和DVDD供电,您能否帮助检查LDO电流额定值?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
客户想要为具有5V LDO的TAS2505-Q1 spkvdd供电,并使用内部LDO为AVDD和DVDD供电,您能否帮助检查LDO电流额定值?
谢谢!
您好,Fery,
使用内部LDO时,TAS2505-Q1支持高达50mA的电流值。 如果用于为AVDD和DVDD电源引脚供电,LDO电流将是两个电源的组合。
为了提供电流额定值,我们需要有关TAS2505-Q1将使用的所有功能和值的更多信息。 您能否提供扬声器增益,扬声器负载阻抗以及客户希望在其应用中包括的任何其他功能? 有了这些信息,我们将能够提供更接近的当前速率。
谢谢你。
此致,
Luis Fernando Rodríguez ñ o S.