This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505-Q1的电源

Guru**** 2460940 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762684/tas2505-q1-power-supply-for-tas2505-q1

部件号:TAS2505-Q1

大家好,

客户想要为具有5V LDO的TAS2505-Q1 spkvdd供电,并使用内部LDO为AVDD和DVDD供电,您能否帮助检查LDO电流额定值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fery,

    使用内部LDO时,TAS2505-Q1支持高达50mA的电流值。 如果用于为AVDD和DVDD电源引脚供电,LDO电流将是两个电源的组合。

    为了提供电流额定值,我们需要有关TAS2505-Q1将使用的所有功能和值的更多信息。 您能否提供扬声器增益,扬声器负载阻抗以及客户希望在其应用中包括的任何其他功能? 有了这些信息,我们将能够提供更接近的当前速率。

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fery,

    请问您对此有什么更新吗?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fery,

    我现在将关闭此线程。 但是,如果您有其他信息或需要与此问题相关的其他信息,您可以将其发布在此线程中。 我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.