请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5805MEVM 主题中讨论的其他部件:TAS5805M
大家好,我将在我们的新项目中使用TAS5805M。 问题是我无法脱机获取PPC3和EVM之间的连接。 在PC上,它显示USB驱动程序错误。
请帮您解决问题吗?
备注:PC为Windows 8.1 专业 版,64位,英特尔(R)酷睿(TM) i5-4590CPU @3.3GHz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我将在我们的新项目中使用TAS5805M。 问题是我无法脱机获取PPC3和EVM之间的连接。 在PC上,它显示USB驱动程序错误。
请帮您解决问题吗?
备注:PC为Windows 8.1 专业 版,64位,英特尔(R)酷睿(TM) i5-4590CPU @3.3GHz
您好,Deei:
是否可以安装TUBAudDriverLatest_V4.exe并重新测试?
e2e.ti.com/.../TUBAudDriverLatest_5F00_V4.zip
此致,
Alix Wan。