This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:PPC3和TAS5805M EVM之间的连接问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761615/tas5805mevm-connection-problem-between-ppc3-and-tas5805m-evm

部件号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5805M

大家好,我将在我们的新项目中使用TAS5805M。 问题是我无法脱机获取PPC3和EVM之间的连接。 在PC上,它显示USB驱动程序错误。

请帮您解决问题吗?

备注:PC为Windows 8.1 专业 版,64位,英特尔(R)酷睿(TM) i5-4590CPU @3.3GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddi:
    我们以前从未听说过这个问题。 您是否在另一台PC上尝试过? 它在我的装有Win7和Win10的PC上运行良好。 另请尝试使用另一根USB电缆。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我还在ThinkPad笔记本电脑上安装了PP3,它在Windows7上运行。它也有同样的问题。 电缆也尝试了另一个电缆。
    它与电缆问题无关,因为PC可以检测EVM,但显示TI USB错误。
    是否有USB驱动程序文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Deei:

    PPC3 GUI所需的所有驱动程序都包含在PPC3安装文件中。 通常,安装后即可使用。

    是否可以重新安装PPC3并再次检查? 如果您仍然无法解决此问题,请告诉我,或者请向当地TI支持人员寻求帮助。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Deei:

    是否可以安装TUBAudDriverLatest_V4.exe并重新测试?

    e2e.ti.com/.../TUBAudDriverLatest_5F00_V4.zip

    此致,

    Alix Wan。