This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC3106

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760347/tlv320aic3106-tlv320aic3106

部件号:TLV320AIC3106

我想知道该部件有多少完全差分输入和输出。
根据第15页(数据表),它可以有三个全差动线路输出驱动器,根据第33页,它只能有两个全差动线路输出驱动器。
第31页提到它能够将多达三个全差分模拟输入混合到每个ADC PGA中是否是这样的情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S e,  

    总共有4个差分输入, 但是其中两个输入(LINE1L和LINE1R)可用于为任一PGA供电。  因此,虽然可以有3个差分输入为一个PGA提供信号, 但不能有3个独立差分输入为两个PGA提供信号。 这是否有意义?

    有3个差动线路输出,然后HPOUT可配置为差动输出,从而总共5个可能的差动输出。  

    我附上了数据表中的功能结构图。  它本身可以回答您的所有问题。  

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的设计中,我需要3个差分输入(最多同时两个)和3个差分输出(最多同时两个)。
    根据您的电子邮件,我的设计是可能的(如果我错了,请更正我)。

    谢谢
    Shay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shay,

    根据我对您所说内容的理解,这听起来就像TLV320AIC3106一样。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    在我的设计中,我需要有4个差分输入(最多同时有3个)和3个差分输出(最多同时有2个)。

    TLV320AIC3106是否可以实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    S e,

    AIC3106上有4个差动输入。 要明确的是,只有2个ADC,因此,如果您需要3个独立的同时输入(意味着您不会在ADC之前混合2个信号),那么AIC3106将不会执行此操作。 但我想这不是您正在做的事情,因为您知道AIC3106只有2个ADC。

    AIC3106上最多可以有5个差动输出(上面用红色圆圈标出的输出) HP输出可以是差动或单端。这取决于您如何设置它们,但您有4个SE输出或2个差动输出。Mono,LET_LOP/M, 和RIGHT LOP/M输出始终是差分的。
    同样,只有两个DAC。 因此,如果您需要3个彼此独立的同时输出,则不可能实现。 我再次假设情况并非如此,因为您已经知道AIC3106只有2个DAC。

    此致,
    -Steve Wilson