This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:如何使用tlv320aic3268降低录制和回放时的白噪声

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763261/tlv320aic3268-how-to-reduce-white-noise-when-recording-and-playback-with-tlv320aic3268

部件号:TLV320AIC3268

当我使用TLV320AIC3268从mics录制时。 我发现如果使用AIC3268 8x4x,Dec4xIn和Int8xout作为图示,当采样率为44.1kHz时, 它会使语音变得非常低。

当我使用AIC3268 2x1x,Dec1xIn和int2xout时,采样率也为44.1kHz。 声音足够大,但存在高白噪声, 频率为0至FS/2 (Hz)。

我应该怎样做才能使语音清晰,清晰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     使用采样率为44.1kHz的AIC3268应该可以正常用于录制应用程序,如果您获得的语音值较低, 则来自麦克风的输入信号很可能会增加,这可以通过输入PGA来完成。 如果这不起作用,则设备的配置可能存在一些问题。 我在查看您所做的另一篇文章时注意到了编解码器控制GUI的捕获。 您是使用它来配置设备,还是在将来自PPS的代码加载到设备后捕获? 您能否提供有关将寄存器加载到编解码器的过程的更多详细信息?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师