请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763105/tas2505-q1-lc-filter
部件号:TAS2505-Q1主题中讨论的其他部件:TAS2505
您好,
我的客户通过LC滤波器将TAS2505连接至4欧姆设备,LC滤波器具有1.8uH和0.22uF至GND。
基本上,TAS2505是否可以连接LC滤波器? 客户想通过连接LC滤波器了解是否存在任何问题。
此致,
Furuya