This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:LC过滤器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763105/tas2505-q1-lc-filter

部件号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS2505

您好,  

我的客户通过LC滤波器将TAS2505连接至4欧姆设备,LC滤波器具有1.8uH和0.22uF至GND。

基本上,TAS2505是否可以连接LC滤波器? 客户想通过连接LC滤波器了解是否存在任何问题。

此致,

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kengo,

    在扬声器输出端连接LC滤波器没有问题。 实际上,建议将它们用于D类放大器,以减少EMI/EMC问题。

    请查看此应用报告以了解更多详细信息。 它可能对客户应用有用。

    www.ti.com/.../slaa701a.pdf

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.