This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M I2S BCLK LRCK连接到GND

Guru**** 2541270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772110/tas5825m-tas5825m-i2s-bclk-lrck-connect-to-gnd

部件号:TAS5825M

您好,

我的一位客户对TAS5825M的I2S信号连接到GND时的行为有疑问。

BCLK或LRCLK可能会在"高"术语中连接到GND,如本终端应用中的下图所示。 他们担心输出上出现任何噪音。

我收到了这样的回复:在前面的问题中,当BCLK和LRCLK停止时,输出将衰减为High_Impedance,并且不会出现任何噪音。

这次的案例是否与之前的案例相同?

谢谢,顺祝商祺!

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kazuki:

    TAS5825M将此异常I2S时钟视为时钟错误问题,并且输出将进入具有降低音量控制的Hiz模式,以避免产生杂音。

    此外,BCLK/LRCLK至GND或High的行为相同。

    RDGS,
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mathew,

    感谢您的及时回复。
    我的问题解决了。

    此致,
    Kazuki Kuramochi