请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5753MD 您好,TI团队:
我们正在与TAS5753MD一起开发一个新项目。 实际上,我们很难听到一些声音。。。
我们确保启动和断电顺序正常工作-如数据表中所述。 结果:SPK_OUTx上带有50 % 占空比的PWM。
可能是因为我们的配置。 因此,在正常操作模式下,我们在10秒后对TAS (附加riio.log)的配置寄存器进行了完整的读数。
更多信息:
我们的I2S流:16位长度(永久运行)
- MCLK连接到SCLK引脚
您能否识别我们错过了哪种配置?
e2e.ti.com/.../riio.log