This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:正常操作模式的正确配置

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5753MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761047/tas5753md-correct-configuration-for-normal-operation-mode

部件号:TAS5753MD

您好,TI团队:

我们正在与TAS5753MD一起开发一个新项目。  实际上,我们很难听到一些声音。。。
我们确保启动和断电顺序正常工作-如数据表中所述。  结果:SPK_OUTx上带有50 % 占空比的PWM。
可能是因为我们的配置。 因此,在正常操作模式下,我们在10秒后对TAS (附加riio.log)的配置寄存器进行了完整的读数。
更多信息:
我们的I2S流:16位长度(永久运行)
- MCLK连接到SCLK引脚

您能否识别我们错过了哪种配置?
e2e.ti.com/.../riio.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mathias:
    请告诉我I2S输入格式吗? 请尝试使用48kHz/32bit格式的I2S输入吗? MCLK应在2.8224~24.576MHz的范围内。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我甚至可以向您展示。 (卷0的I2S流快照)

    我们的I2S流式设备不向TAS提供MCLK信号。 所以我们想使用它的内部MCLK生成功能。
    从另一篇e2e文章中,我们发现必须将MCLK引脚与SCLK引脚连接-所以我们做到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mathias:
    从上述逻辑分析屏幕捕获来看,SlCK仅为1.43MHz。 如果您也将其用于MCLK,则其值太低。 正如我前面提到的,MCLK应在2.8224~24.576MHz的范围内。 请尝试使用48kHz/32bit格式的I2S输入。
    此致,
    郑少文