请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770086/lm48100q-q1-lm48100q
部件号:LM4.81万Q-Q1你(们)好
我计划在设计中使用LM4.81万Q。 能否按照以下规格连接磁性扬声器
1.8欧姆阻抗
额定功率为2W
3.计算如下
数据表显示,它可以支持高达1.6W的典型功率,我提供3.3V的电源。
放大器可为扬声器提供多少最大电流?
谢谢,此致,
Sivasuryan先生