This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.81万Q-Q1:LM4.81万Q

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770086/lm48100q-q1-lm48100q

部件号:LM4.81万Q-Q1

你(们)好

 我计划在设计中使用LM4.81万Q。 能否按照以下规格连接磁性扬声器

1.8欧姆阻抗

额定功率为2W

3.计算如下

数据表显示,它可以支持高达1.6W的典型功率,我提供3.3V的电源。

放大器可为扬声器提供多少最大电流?

谢谢,此致,

Sivasuryan先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sivasuryan,

    我们的团队正在研究这个问题。 我们会尽快作出回应。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sivasuryan,

    不应该有任何问题。 此设备支持8欧姆阻抗负载。

    但是,如数据表中所述,您需要更高的电源电压(5V)才能达到1.6W的功率输出。

    如果您使用3.3V电源,则在THD+N = 10 % 时可以达到800mW的接近值。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

     感谢您的信息。

    此致,

    Sivasuryan先生