请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM5102A 您好,
我正在使用PCM5102A DirectPath DAC设计音频解决方案。
我正在尝试查找接受DirectPath地面中心信号作为输入的TI放大器IC的列表。
具体来说,我正在寻找高保真度>25W 7V-20V (大约)单电源功率放大器和3.3V单电源耳机放大器(单声道或立体声)。
我在这里问的原因是TI在线目录似乎不允许除通用模拟/数字/PWM选项之外的输入类型过滤。
我观察过的大多数电流的输入电压范围为-0.3V至Vcc+0.3V,显然不起作用。
如何查找满足此要求的TI产品列表?
附注:我仍在学习,如果我忽略了一些明显的事情,我表示歉意
谢谢!
杰瑞